Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61195 主题中讨论的其他器件:TPS61165
你好
我的客户对 FDPWM 引脚上的电阻器值有疑问。
在数据表 P3中、它的写法如下。
「在该引脚与 AGND 之间放置一个43.2kΩ Ω 电阻器、对内部时钟进行编程以计算 PWM 输入占空比。」
值43.2kΩ 是 E 96系列的电阻值。
他们正在考虑使用其他串联电阻。
不会变为43.2 kΩ、是否有从最小值到最大值的规格?
此致
中仓市道一