This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:FDPWM 引脚。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674510/tps61195-fdpwm-pin

器件型号:TPS61195
主题中讨论的其他器件:TPS61165

你好

我的客户对 FDPWM 引脚上的电阻器值有疑问。

在数据表 P3中、它的写法如下。

「在该引脚与 AGND 之间放置一个43.2kΩ Ω 电阻器、对内部时钟进行编程以计算 PWM 输入占空比。」

值43.2kΩ 是 E 96系列的电阻值。


他们正在考虑使用其他串联电阻。

不会变为43.2 kΩ、是否有从最小值到最大值的规格?

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您与我们联系并对 TPS61165感兴趣! 我们将审核您的问题、并在周一前回复您、谢谢!

    - Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    恐怕我们没有该规格、请帮助客户参考我们的数据表以充分利用我们的器件。 建议使用43.2K。 谢谢。