This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:输出功率问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695498/lp8860-q1-problem-with-output-power

器件型号:LP8860-Q1

大家好、

我将在标称输入电压为13.5V 的设计中使用 lp8860 LED 驱动器。

当电压降低至9.1v 时、整个电路板的功耗开始降低、因为 LED 驱动器无法提供所有必要的输出功率(我可以看到 LED 背光会改变亮度)。

并不是所有的 DUT 都有这种行为,事实上我只有两个问题。

EEPROM 寄存器中的值为:

{LP8860_EEPROM_REG_0、0xef}、
      {LP8860_EEPROM_REG_1、0xff}、
      {LP8860_EEPROM_REG_2、0xdc}、
      {LP8860_EEPROM_REG_3、b1}、//60mA
      {LP8860_EEPROM_REG_4、0x87}、
      {LP8860_EEPROM_REG_5、0x05}、
      {LP8860_EEPROM_REG_6、0xF2}、
      {LP8860_EEPROM_REG_7、0x77}、
      {LP8860_EEPROM_REG_8、0x77}、
      {LP8860_EEPROM_REG_9、0x71}、
      {LP8860_EEPROM_REG_10、0x3f}、
      {LP8860_EEPROM_REG_11、b7}、
      {LP8860_EEPROM_REG_12、0x17}、
      {LP8860_EEPROM_REG_13、0xef}、
      {LP8860_EEPROM_REG_14、b0}、
      {LP8860_EEPROM_REG_15、0xE7}、
      {LP8860_EEPROM_REG_16、0xEE}、
      {LP8860_EEPROM_REG_17、0x03}、//将 FREQ 提高到3 = 400kHz
      {LP8860_EEPROM_REG_18、0xD9}、
      {LP8860_EEPROM_REG_19、0x27}、
      {LP8860_EEPROM_REG_20、0x30}、
      {LP8860_EEPROM_REG_21、0xB7}、
      {LP8860_EEPROM_REG_22、0xDE}、
      {LP8860_EEPROM_REG_23、0x88}、
      {LP8860_EEPROM_REG_24、0x3E}、

有什么建议吗?

谢谢。

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessio、

    感谢您的参与。 您能否读回故障、以检查当输入电压降低至9.1v 时是否触发了任何故障? 您如何测试 DUT?
    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当我读取故障寄存器(0x0F)时、数据表中的值为08、即过流故障。 我还监测了 Isense 引脚(我有一个25m Ω 电阻器)、并且电压不超过200mV (我已将 OC 保护设置为8安培)。 Isense 引脚上的电压为136mV (FET 转换期间具有306mV 的尖峰、但只有几纳秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一些详细信息:输出 LED 灯串的最大电压为38V (典型值约为36/37V)、每个灯串的功耗为60mA。 下面是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessio、

    感谢您提供附加信息。

    您是否可以交换功能/‘故障’设备和主板? 您能不能‘‘故障器件、两个安装了这两个故障’器件的 PCB、两个功能器件以及两个安装了这两个功能器件的 PCB? ‘,您是否可以安装两个“故障”设备(坏 IC),并将它们安装在这两个在输入电压~9.1v (好 PCB)时没有显示过流故障的 PCB 上? ‘,您是否可以安装两个运行良好的器件(在 Vin=9.1v (良好 IC)时不触发过流故障),并将这两个功能器件安装在两个 PCB 上,这两个器件以前安装了两个“故障”器件(不良 PCB)? 请重复实验、将 VIN 从13V 扫描到9V、然后检查这四个电路板上的行为(坏 IC_1_Good PCB_1、坏 IC_2+Good PCB_2、坏 IC_1_bad PCB_1、坏 IC_2+bad PCB_2)。

    此致、

    David