大家好、
我将在标称输入电压为13.5V 的设计中使用 lp8860 LED 驱动器。
当电压降低至9.1v 时、整个电路板的功耗开始降低、因为 LED 驱动器无法提供所有必要的输出功率(我可以看到 LED 背光会改变亮度)。
并不是所有的 DUT 都有这种行为,事实上我只有两个问题。
EEPROM 寄存器中的值为:
{LP8860_EEPROM_REG_0、0xef}、
{LP8860_EEPROM_REG_1、0xff}、
{LP8860_EEPROM_REG_2、0xdc}、
{LP8860_EEPROM_REG_3、b1}、//60mA
{LP8860_EEPROM_REG_4、0x87}、
{LP8860_EEPROM_REG_5、0x05}、
{LP8860_EEPROM_REG_6、0xF2}、
{LP8860_EEPROM_REG_7、0x77}、
{LP8860_EEPROM_REG_8、0x77}、
{LP8860_EEPROM_REG_9、0x71}、
{LP8860_EEPROM_REG_10、0x3f}、
{LP8860_EEPROM_REG_11、b7}、
{LP8860_EEPROM_REG_12、0x17}、
{LP8860_EEPROM_REG_13、0xef}、
{LP8860_EEPROM_REG_14、b0}、
{LP8860_EEPROM_REG_15、0xE7}、
{LP8860_EEPROM_REG_16、0xEE}、
{LP8860_EEPROM_REG_17、0x03}、//将 FREQ 提高到3 = 400kHz
{LP8860_EEPROM_REG_18、0xD9}、
{LP8860_EEPROM_REG_19、0x27}、
{LP8860_EEPROM_REG_20、0x30}、
{LP8860_EEPROM_REG_21、0xB7}、
{LP8860_EEPROM_REG_22、0xDE}、
{LP8860_EEPROM_REG_23、0x88}、
{LP8860_EEPROM_REG_24、0x3E}、
有什么建议吗?
谢谢。
Alessio