请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2985 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的所有人:
LP2985已使用超过10年。 最近发现、某些 LDO 会导致 OCXO 的相位恶化10dBm。 
图:OCXO 相位噪声(First-NG、second-OK)
在交换测试中、芯片问题。
测试条件:
VIN = 5V,由适配器或电池供电。
当 LP2985工作时、在前3分钟内输出电流约为100mA。 此时、环境温度将从30°C 上升到大约80°C 之后、输出电流约为30mA、环境温度也为80°C
VOUT: