This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381的示例代码

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679507/tps65381a-q1-example-code-for-tps65381

器件型号:TPS65381A-Q1

大家好、

没有示例代码。 您可以共享 TPS65381的示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在寻找哪种类型的示例代码? 该器件使用 SPI 进行配置。 通常、您可以在器件处于诊断状态时对其进行配置、然后在器件处于活动状态时、您可以根据系统需要读出诊断寄存器。 状态机还显示需要设置哪些寄存器位才能在状态之间转换。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusup、
    您使用的是什么处理器? 通常、TI 不会为安全关键型 PMIC 提供代码、但我们创建了一些可能有用的演示代码。 我需要检查一下我们是否有任何根据您的应用而受益的东西。
    您能否提供有关您的使用和/或应用的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gordon Varney、

     

    很抱歉耽误你的时间。 我们遇到了 Web 邮件问题、我们的 Web 邮件服务器已关闭。 因此我无法回复。  

     我们将 TPS65381与 TMS570 MCU 结合使用。

     

    我们需要通过 TPS65381为 ECU 供电、并且需要执行以下操作

     

    • 监控稳压器上的电源
    • 睡眠模式配置
    • 看门狗操作(触发模式和 QA 模式)
    • 诊断信息
    • 状态机实现

     

    您能否为我的应用提供演示代码

     

    谢谢、此致、

    Yusup Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusup、

    TPS65381A-Q1TPS65381-Q1 在功能上是等效  的、因此 TMS570/Hercules TPS65381-Q1驱动器可与 TPS65381A-Q1器件配合使用。 这些驱动程序是 SafeTI 诊断库(SDL)的一部分、已获得 TMS570/Hercules 的许可 、可通过以下链接获取:
    此库应具有使用 TPS65381A-Q1与 TMS570所需的所有基本函数。
    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

    谢谢你。 这对我很有帮助。 如果我需要澄清,我会告诉你。

    谢谢、此致、

    Yusup Khan