This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54625:元件锁定、VREG5接地

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683530/tps54625-component-locked-vreg5-at-gnd

器件型号:TPS54625

您好!

一段时间前、我们在使用 TPS54625时遇到了问题。 当我们在系统上插入电池并在 GND 和 VREG5或 VIN 或 VOUT 之间产生短路时、会发生问题(并禁用组件)。 我们通过将输入电容器的值加倍来固定它、并且在我们的几乎70个系统中(在10个月内)这是正常的。

但最近、问题再次出现。 如果我们使用稳定的电源、则组件工作正常、但如果我们在系统上插入3节锂聚合物电池、则会产生三种可能的短路:VREG5和 GND;VREG5以及 GND 和 VOUT; VREG 和 GND 以及 VOUT 和 VIN (有时元件会爆发火焰)。

这里是我们的原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们捕获了系统的电压上升。 5V/div 和10µs μ A/div。 因此、它在启动时最高可达25V。

    它仅在我们的新 一批 PCB 上执行此操作。 它们的原理图和布局与我们之前的原理图和布局相同、并且使用相同的电池。

    有人知道可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    VOUT 跳至接近25V、可在12V (相等 Vin)下工作。 我想它喜欢"FB Open"。
    建议:
    测量 Vout 和 VFB 引脚之间的电阻;2. 检查 FB 引脚和 GND 之间的电阻;3. 在运行时还测量 FB 引脚电压。
    (最好选择一个好的电路板来比较电阻和电压)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回答!

    实际上、该图显示了 TPS54625的 Vin、而不是 Vout。 当组件工作时、VOUT 为5.05V (所需值)。

    FB 引脚和 GND 之间的电阻为22k1。

    VFB 为0.764V

    今天、我们在对 TPS54625及其相关的所有无源组件进行脱焊和重新焊接后测试了很多东西、如果我们在 PWR 之前插入电池的 GND、一切都正常。 但是、如果我们在 GND 之前插入 PWR、则 TPS54625会突发。

    同样、如果我们使用稳定的电源、它每次都能正常工作。 仅当我们使用锂聚合物电池时、问题才会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "先插入 GND、然后再插入 PWR"和"先插入 PWR、然后再插入 GND"的操作应该是等效的。

    1.尝试将 C77增大到0.1uF (连接到 SS 引脚)、这样可以解决问题。

    2.对于此应用、根本原因是:将 EN 引脚连接到原理图中的 VCC_12V 方向。

    建议:从 VCC_12V->EN PIN->GND 添加电阻分压器。

    例如、当 VCC_12V 斜升至大约8V 时、EN 引脚电压为1.6V。