你好
我在使用 LM3880序列发生器基本电路时已经停留了3周
1) 1)我从 Farnell 购买了 LM33880、因此不会产生灰色来源
2) 2)我已经对 FR4 PCB 进行了测试、阻焊层
3) 3)我使用掩模焊接和回流焊、并在受控温度下进行回流焊
4) 4)焊接后、I test short 并进行目视检查
5) 5)我构建了两个相同的测试 PCB、但两者的结果相同
焊接后、但未连接输出标志且未装配镇流电阻器、我想测试 LM3880功能
A)当我用 Vcc 上的5V 电压为 LM3880供电时、我可以在 EN 引脚上测量4.70V 电压(EN 引脚断开)、并且标志上没有输出
B)当我通过 EN 引脚上的开/关开关施加5V 直流电时、标志上没有输出
您能回答以下问题来提供帮助:
问题1:当引脚断开(未连接)时,EN 引脚上的电压从我的角度来看看起来很奇怪,这是否正常
问题2在对标志输出进行测量之前、我需要连接镇流器
问题4是否有人已经看到 LM3880有缺陷
任何其他信息都将有助于解决此问题
此致
David