This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:EN 引脚问题,当我为 Vcc 加电时,EN 上有电压,不起作用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700103/lm3880-en-pin-concern-i-have-voltage-on-en-when-i-power-up-the-vcc-and-nothing-work

器件型号:LM3880

你好

我在使用 LM3880序列发生器基本电路时已经停留了3周

1) 1)我从 Farnell 购买了 LM33880、因此不会产生灰色来源

2) 2)我已经对 FR4 PCB 进行了测试、阻焊层

3) 3)我使用掩模焊接和回流焊、并在受控温度下进行回流焊

4) 4)焊接后、I test short 并进行目视检查

5) 5)我构建了两个相同的测试 PCB、但两者的结果相同

焊接后、但未连接输出标志且未装配镇流电阻器、我想测试 LM3880功能

A)当我用 Vcc 上的5V 电压为 LM3880供电时、我可以在 EN 引脚上测量4.70V 电压(EN 引脚断开)、并且标志上没有输出

B)当我通过 EN 引脚上的开/关开关施加5V 直流电时、标志上没有输出

您能回答以下问题来提供帮助:

问题1:当引脚断开(未连接)时,EN 引脚上的电压从我的角度来看看起来很奇怪,这是否正常

问题2在对标志输出进行测量之前、我需要连接镇流器

问题4是否有人已经看到 LM3880有缺陷

任何其他信息都将有助于解决此问题

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们将进行调查并尽快回复您。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Weidong

    感谢 LM3880 AB,我已经订购了 LM3880 AC 和 AF 测试了其他批次,我将在更新后发布

    在 TI 文档中,没有可用的 EN 电压值(开路引脚),但 EN 是输入,因此电压应为0V 是合理的

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否订购了 LM3880-EVM 以尝试? 或者、您也可以将自己的原理图与 EVM (http://www.ti.com/lit/pdf/snva172)进行比较、以查看任何明显的差异。

    该标志是开漏,是否有上拉电阻?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe

    感谢您发帖

    关于演示板、我没有复制和粘贴该概念

    现在我在 FLAG 引脚上没有负载、今天下午我将尝试设置负载 on 标志

    工厂文档中关于做/不做的非常简单、因此很难使用学徒的冰师

    我使用加载和后置结果进行测试

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还有其他测试

    我已将 LM3880 (来自 Farnell 的同一批次)更改为另一个我具有相同结果的批次

    A)在未连接负载的情况下、EN 引脚的电压为4.50V、当我在 EN 引脚上施加 EN 5V 电压时、FLAG 引脚上没有任何内容

    B)每个标志(+ 100K 镇流器)上连接 LED (25mA)时,EN 引脚为4.5V,当我在 EN 上施加5V 电压时,FLAG 引脚上没有任何内容

    我现在尝试一下 Farnell 的另一批产品,因为 Mouser 包裹仍然没有送达

    6引脚芯片如此简单、浪费了这么多时间、这是可以理解的

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我在同一 PCB 上:

    通过刚刚从 Farnell 收到的 LM3880 (手工焊接)目视检查更改 LM3880

    1和2标志+ 100k 镇流器上的 LED 负载

    引脚 EN I 有0.7V (开路引脚)标志上无输出

    引脚 EN 为5V、标志上无输出

    我运行了多个开/关、并得到相同的值

    噩梦依然存在

    此致

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了取得进展,我有一些问题

    1) LM3880是否是非常敏感的芯片(ESD 或其他问题)
    2) 2) LM3880是否可以通过上电(Vcc 至5V)而销毁而不连接标志
    3)某些组件是否与 LED 兼容,仅用于加载标志,或者我是否应使用其他组件(生成20mA 的负载,因为最大值为50mA)

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../snva172a.pdf 上的原理图(第2页)
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我用另一个 PCB 进行测试,镇流器非常接近标记引脚,回流焊接

    Mouser 新批次的 LM3880 AC,前一批是 Farnell 的 AB

    VCC 5V

    EN (引脚开路)上仍有4.7v 电压

    太不可思议了

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yine

    谢谢

    我复制并粘贴了 TI 原理图
    我已经焊接了可用的 LM3880 AB、以便在我迷路时进行测试
    EN (引脚开路)上仍然有4.7,LM3880上的电压为4.7伏
    和2.70V ON Flag 上的电压、使用10K 而不是100k 电阻器

    我无法控制 EN

    这显然是不可理解的

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么保持 EN 断开很好? 它应该进行连接、而不是悬空。
    如果您将 EN 接地或3.3V、以在 VCC 正常时通过100K 上拉电阻器来查看标志是低电平还是高电平。

    1) LM3880是否是非常敏感的芯片(ESD 或其他问题)
    否、LM3880已通过数据表中所述的频谱 ESD 测试
    2) 2) LM3880是否可以通过上电(Vcc 至5V)而销毁而不连接标志
    不会。
    3)某些组件是否与 LED 兼容,仅用于加载标志,或者我是否应使用其他组件(生成20mA 的负载,因为最大值为50mA)
    没关系。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

     开路 EN 引脚上有4.7V 电压、因为从 VCC 到器件内部 EN 引脚的电流源为7uA。

    因此、如果 EN 引脚断开、它将跟随 VCC 引脚。  

    这 基本上相当于在加电时将 EN 引脚连接到 VCC、而数据表不建议这样做、请参阅下文。

    器件加电后、EN 引脚应运行至激活(高电平)状态。

    对于上述最后一个建议的情况、即外部使能信号、我将确保在施加 VCC 之前 EN 引脚为低电平、否则您 将再次与不建议的情况等效。

    此外、如果 您在 EN 引脚 为高电平的标志引脚上看到2.7V 电压、 然后标志引脚 处于活动状态、但上拉电阻器的电压受到序列发生器外部的限制、 我解释了您的帖子、以表明 LED 已从标志引脚接地、这可能是电压限制的来源。

    如果使能引脚为低电平、 则 FLAG 引脚应小于0.4V。

    如果您使用 10K 或100K 电阻器、上拉电阻可能过高、无法点亮 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    好的、感谢您的详细回答

    因此,我不能使用与 Vcc 相同的5伏 PSU?

    我链接了 PCB 屏幕截图我使用 EN 和 Vcc 之间的手动切换开关

    是否应使用另一个5V PSU? 据我所知,我不会同时驱动 EN 和 Vcc,但我不会使用另一个 PSU 电源??????

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您可以使用相同的电源、但连接 VCC 至 EN 的开关需要在上电时断开。 由于 EN 引脚将提供7uA 电流、因此您需要在 EN 引脚与接地之间添加一个电阻器、以便在 VCC 轨加电期间将引脚保持在1.0V 的最小使能阈值以下。 当开关断开时、EN 引脚接地的10K 欧姆电阻将使电压保持在0.07V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的努力、我们必须确保 EN 引脚不会悬空、而是使用现在工作的电阻器(10K)
    谢谢