This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:ILIM 热倾向

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62095, TPS62480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683716/tps62065-ilim-thermal-tendency

器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件:TPS62095TPS62480

尊敬的先生。

 Ta = -40 ~+125 DN.C 下的 ILIM 范围在数据表第5页中定义、

最小4.5A 和最大 6.7A。

我想知道、当 Ta 上升时、该值将减小吗?

很抱歉询问此类问题、请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    我认为您是指 TPS62095?

    是的、电流限制随着温度的升高而降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣。

    感谢您的信息、很抱歉我键入错误。
    正确的器件型号是 TPS62095。

    现在,我的客户正在将此设备用于:
    Vin = 5V、Vout = 1.35V/Iout =超过4A。
    它们在 Iout=4.6A 左右面临断续电流限制行为。

    我认为断续电流限制功能块正在监控高侧 FET (输入电流)
    电感器)、而不监控 Iout 本身。 我现在感到困惑。
    您能否告诉我为什么在 Iout 上可以观察到断续行为?

    PS)
    如果可能、请告诉您的电子邮件地址。
    我将能够为您发送波形和原理图。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    是的、电流限制测量峰值电感器电流。 负载大于4A 时、可能会跳闸。 请使用 TPS62480获取更高的电流。

    您可以通过 E2E 中的对话发送任何波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣。  

    非常感谢您的建议。  

    他们需要 AEC-Q100产品、因此我已经为他们引入了另一个器件。  

    我仍然不确定电感器峰值电流的电流限制。  

    1.35V * 4A = 5.4W

    效率= 70%、因此5.4 * 1.43 = 7.6W

    VIN = 5V、因此7.6/5 = 1.52A  

    如果峰值= 40%、1.52 + 0.61 = 2.13A、则低于 CL 最小规格= 4.7A

    我怀疑与由 VOS 线路生成的斜坡的组合。  

    如果电感器峰值电流+斜坡、则可能会达到限值。  

    波形将附加在此邮件上。 奇怪的是、即使 Vout 为低电平、PG 也会变为低电平

    不会下降太多。  

    请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

    e2e.ti.com/.../_2800B0652900_Waveform20180424.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣。

    很抱歉、我没有写下重要信息。

    此波形是在室温(25 ~ 30°C)下捕获的。
    它们还测量了封装顶部温度、大约为65摄氏度
    因此,我认为,不可能进行热关断。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    是的、如果您需要-Q1器件、请推荐另一个 IC。 TPS62095不是-Q1。

    第8.2.1.2.2节说明了如何计算峰值电感器电流。 它与输入电流无关。

    您是否有测试过的原理图? 是在 EVM 上吗?

    奇怪的是、当 IC 停止开关时、输出电压不会下降。 您有多少总输出电容器? PG 变为低电平后、负载是多少? (这是否会关闭负载?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣。

    非常感谢您的所有建议。

    我在 TI 网站上找到了一个很好的信息来解决我的大问题。

    在客户的 PCB 上捕获了波形、但没有有关波形的信息。

    它们在输出上放置22nF 的大电容器。 因此输出电压不会下降。

    PG 变为低电平后、负载继续导通。

    我认为这种症状将是电流限制断续、忽略延迟时间。

    你能同意吗?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它似乎是断续模式。