Other Parts Discussed in Thread: TPS62095, TPS62480
主题中讨论的其他器件:TPS62095、 TPS62480
尊敬的先生。
Ta = -40 ~+125 DN.C 下的 ILIM 范围在数据表第5页中定义、
最小4.5A 和最大 6.7A。
我想知道、当 Ta 上升时、该值将减小吗?
很抱歉询问此类问题、请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的克里斯-圣。
非常感谢您的建议。
他们需要 AEC-Q100产品、因此我已经为他们引入了另一个器件。
我仍然不确定电感器峰值电流的电流限制。
1.35V * 4A = 5.4W
效率= 70%、因此5.4 * 1.43 = 7.6W
VIN = 5V、因此7.6/5 = 1.52A
如果峰值= 40%、1.52 + 0.61 = 2.13A、则低于 CL 最小规格= 4.7A
我怀疑与由 VOS 线路生成的斜坡的组合。
如果电感器峰值电流+斜坡、则可能会达到限值。
波形将附加在此邮件上。 奇怪的是、即使 Vout 为低电平、PG 也会变为低电平
不会下降太多。
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai