主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQEVSW、 bq27541、 EV2400
我们的医疗客户必须验证用于通过 HDQ 及其计算机与 TI 器件通信的工具的合规性。 他们使用了 bqEVSW、该软件具有通过 HDQ 用于 bq27541-V200的软件、并使用了 Windows 10计算机、但 TI 说这种组合未通过 Win10验证。 有人建议他们使用 bqStudio、但不直接支持使用的 bq27541版本。 除了找到 Windows 7计算机之外、如何解决这一问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的医疗客户必须验证用于通过 HDQ 及其计算机与 TI 器件通信的工具的合规性。 他们使用了 bqEVSW、该软件具有通过 HDQ 用于 bq27541-V200的软件、并使用了 Windows 10计算机、但 TI 说这种组合未通过 Win10验证。 有人建议他们使用 bqStudio、但不直接支持使用的 bq27541版本。 除了找到 Windows 7计算机之外、如何解决这一问题?
你(们)好,Lon
我们对同一器件的 FAE 也提出了同样的问题、因此我假设他正在与你们合作。 很抱歉我弄错了。
这是我们提供的答案。
TI 未开发 EVSW、目的是在 Windows 10上运行。 我们不知道有什么限制,但我们没有在 Windows 10上测试 bqEVSW 的性能。 (2013年发布了此产品的 EVSW。)
EV2400 HID 驱动程序和64位支持针对 Windows 7。 我们的客户已经成功地在更高版本的 Windows 上运行,但我们在 Windows 10发布时没有在 Windows 10上进行测试(这些驱动程序是在2011年发布的)。
在 Windows 10上测试 bqEVSW 没有任何阻碍、但它可能会正常工作。 我的计算机在 Windows 7上运行、因此我无法完全与 Windows 10对话。
谢谢
Onyx