This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:使用 Windows 10通过 HDQ 与列出的电量监测计通信

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701762/bq27541-v200-communicating-with-the-listed-gas-gauge-via-hdq-using-windows-10

器件型号:bq27541-V200
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSWbq27541EV2400

我们的医疗客户必须验证用于通过 HDQ 及其计算机与 TI 器件通信的工具的合规性。 他们使用了 bqEVSW、该软件具有通过 HDQ 用于 bq27541-V200的软件、并使用了 Windows 10计算机、但 TI 说这种组合未通过 Win10验证。  有人建议他们使用 bqStudio、但不直接支持使用的 bq27541版本。  除了找到 Windows 7计算机之外、如何解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lon、
    这已通过 Sean 脱机解决。 除了已传达的信息之外、没有其他新信息
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我不知道 Sean 是谁。  

    我了解到 bqStudio 不支持 HDQ 中的 bq27541 V200,并且 bqEVSW 也未经验证可与 Win 10配合使用。 没有解决方案。 我错过了什么吗? 如果没有、我不理解如何将问题视为"已解决"。  在 Win 10中使用 bqEVSW 进行验证需要什么?

    谢谢、

    Lon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lon

    我们对同一器件的 FAE 也提出了同样的问题、因此我假设他正在与你们合作。 很抱歉我弄错了。

    这是我们提供的答案。

    TI 未开发 EVSW、目的是在 Windows 10上运行。  我们不知道有什么限制,但我们没有在 Windows 10上测试 bqEVSW 的性能。  (2013年发布了此产品的 EVSW。)

     

    EV2400 HID 驱动程序和64位支持针对 Windows 7。  我们的客户已经成功地在更高版本的 Windows 上运行,但我们在 Windows 10发布时没有在 Windows 10上进行测试(这些驱动程序是在2011年发布的)。

     

    在 Windows 10上测试 bqEVSW 没有任何阻碍、但它可能会正常工作。 我的计算机在 Windows 7上运行、因此我无法完全与 Windows 10对话。

     

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqEVSW 在 Win10上的 HDQ 中似乎可以与此器件配合使用、但我们的医疗客户需要验证它是否能够正确读取 FG 中的值。 TI 能否执行一些测试、以便验证来自 TI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lon、
    遗憾的是、现在不是。 我们不执行此类验证测试。
    谢谢
    Onyx