This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:我最近尝试了解 la7912 p 主板的电池充电部分。特性部分中使用了两个 MOSFET、即电荷泵。您能否详细解释堆叠的 MOSFET、谢谢。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702227/bq24725a-i-was-recently-trying-to-understand-the-battery-charging-section-of-a-la7912-p-motherboard-there-in-the-charing-section-two-mosfets-are-used-are-charge-pumps-can-you-pls-explain-the-stacked-mosfets-in-detail-thank-yo

器件型号:BQ24725A

我 最近尝试了解 la7912 p 主板的电池充电部分。在特性部分中、使用了两个 MOSFET、即电荷泵。您能否详细解释堆叠的 MOSFET、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦伦

    充电器组不进行主板设计。 因此、我无法解释 LA7912的设计。 您在哪里购买 LA7912?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Wang5577]Varun、

    充电器组不进行主板设计。  因此、我无法解释 LA7912的设计。  您在哪里购买 LA7912?

    我之前讨论的是 bq24725A 芯片、它在笔记本电脑主板内使用、主板号是 la7912p。 电池充电部分中的 bq24725a 芯片与两 个堆叠的 n 通道 MOSFET 一起使用。 因此、问题是我无法理解 MOSFET 与 bq24725a 芯 片引脚15、16、17、18、19如何为电池充电。 如果可能的话、我详细的动画视频将会很有帮助。 希望我现在有了问题。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 有降压转换器基础视频 training.ti.com/buck-converter-basics
    两个 n 通道 MOSFET 执行"脉冲调制器"功能。
    您也可以通过 Google 搜索"Buck converter"以找到答案。