请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 我 最近尝试了解 la7912 p 主板的电池充电部分。在特性部分中、使用了两个 MOSFET、即电荷泵。您能否详细解释堆叠的 MOSFET、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 USER="Wang5577]Varun、
充电器组不进行主板设计。 因此、我无法解释 LA7912的设计。 您在哪里购买 LA7912?
我之前讨论的是 bq24725A 芯片、它在笔记本电脑主板内使用、主板号是 la7912p。 电池充电部分中的 bq24725a 芯片与两 个堆叠的 n 通道 MOSFET 一起使用。 因此、问题是我无法理解 MOSFET 与 bq24725a 芯 片引脚15、16、17、18、19如何为电池充电。 如果可能的话、我详细的动画视频将会很有帮助。 希望我现在有了问题。 提前感谢