This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A60-Q1:LDO 器件建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A60-Q1, TPS7B82-Q1, TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702501/tps7a60-q1-ldo-device-recommendation

器件型号:TPS7A60-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B82-Q1TPS7B63-Q1

此处需要 TI LDO 建议为 DSP 供电、要求:15V Vin 至5V Vo、IO=250mA、无论静态电流性能如何、都只需要更好的散热性能、因为器 件的环境温度将上升至80摄氏度、功率损耗为2W。  

在这种情况下、TPS7A60-Q1是否是理想的选择? THx ^μ^μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    对于此应用、我们通常建议使用 TPS7B63-Q1或 TPS7B82-Q1。 您会注意到、此应用具有很大的功率耗散。 为了提高 LDO 的性能、可以在 LDO 之前串联一个功率电阻器。 这将分散功率耗散、并使 LDO 能够在低于 LDO 所有功率耗散的结温下运行。

    请记住、这些 LDO 的主要散热器是 GND 层。 因此、当您朝着 PCB 布局布线的方向移动时、最大限度地增加连接到 LDO 的 GND 平面非常重要。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 对于在 LDO 之前串联的功率电阻器、您提到的内容非常有用。
    还有一个问题:我们是否需要考虑 RθJA Ω 结至环境热阻,因为 TPS7A60-Q1是25°C/W,比 TPS7B63-Q1 (40°C/W)低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    最好仍然考虑热指标;但是、请务必记住、热指标是在 JEDEC 高 K 电路板上建模的。 LDO 的实际热性能会因应用特定因素而异、例如布局和与其他热源的接近程度。

    通过使用外部功率电阻器来耗散部分功率、您可能会补偿 TPS7A60-Q1和 TPS7B63-Q1之间的 θ JA 增量。 我们建议您使用 TPS7B63-Q1来提高性能并简化设计。 请记住、由于 TPS7B63-Q1的最小 Vin 较低、因此您可以在 TPS7B63-Q1之前放置一个更大的功率电阻器、以便在 LDO 之前在电阻器中消耗更多功率。

    非常尊重、
    Ryan