This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470:与 POR 电路和 CPU 引脚电压电平的阈值电压关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3903, LP3470, TPS3890, TPS3128, TPS3123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702727/lp3470-threshold-voltage-relation-to-por-circuit-and-cpu-pin-voltage-level

器件型号:LP3470
主题中讨论的其他器件: TPS3890TPS3128TPS3123

您好!

我们需要一个 PCB 上 CPU 的带有附加波形的 POR 电路。 CPU 引脚电压为1.8V。

您会推荐哪一部分? 它可能与 Maxim MAX6898类似。 我还发现 UC3903的 POR 线路比所需的多、但电压电平匹配可能更好...?
LP3470的电压似乎高于1.8V CPU 引脚使用的电压。 请提供建议。
如果它仍然工作、为了实现大约3.8ms 的延迟、您是否建议 SRT 引脚上使用2nF 电容器?
谢谢、此致、

-Albin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    如果您需要 MAX6898等器件、我建议您使用 TPS3890。 这是一款高精度电压监控器、此监控器具有独立感测引脚、可编程延迟和手动复位功能。

    如果您除了需要电压监控器之外还需要看门狗计时器、我建议使用 TPS3123或 TPS3128。

    请提供有关这些建议的反馈、并告诉我这些建议是否缺少您需要的东西。

    Michael