请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3470 主题中讨论的其他器件: TPS3890、 TPS3128、 TPS3123
您好!
我们需要一个 PCB 上 CPU 的带有附加波形的 POR 电路。 CPU 引脚电压为1.8V。
您会推荐哪一部分? 它可能与 Maxim MAX6898类似。 我还发现 UC3903的 POR 线路比所需的多、但电压电平匹配可能更好...?
LP3470的电压似乎高于1.8V CPU 引脚使用的电压。 请提供建议。
如果它仍然工作、为了实现大约3.8ms 的延迟、您是否建议 SRT 引脚上使用2nF 电容器?
谢谢、此致、
-Albin