This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773系统电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682109/bq24773-bq24773-system-voltage

器件型号:BQ24773

尊敬的 TI 专家:

现在、我将 BQ24773用于 4节电池

当未连接电池时 、外部电压为24V、 系统输出电压仅为6V (无负载)、但数据表显示 MinSystemVoltage 为9.216V ~

在这种情况下、我测量 REGN 4.5V、acdet 高于0.6V、

我~自动唤醒、REGN 仍为4.5V μ A

连接电池后,正常情况下,REGN 为5.4V

很抱歉,我在1月份问过,但仍然无法解决~

期待您的回复~~谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "外部电压为24V"是输入电压吗?
    您是否在 EVM 上进行了测试?
    当 REGN 为4.5V 时、VCC 电压是多少?
    ACDET 是否高于2.4V 且 ACOK 为高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生

    是的、输出电压为24V

    很抱歉、我现在没有 EVM、可能我可以使用。请尝试~

    acdet 高于2.4V、ACOK 为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 REGN 为4.5V 时、VCC 电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Fawn:

    任何更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    没有好消息~
    我正在等待 EVM 测试~