请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24773 尊敬的 TI 专家:
现在、我将 BQ24773用于 4节电池
当未连接电池时 、外部电压为24V、 系统输出电压仅为6V (无负载)、但数据表显示 MinSystemVoltage 为9.216V ~
在这种情况下、我测量 REGN 4.5V、acdet 高于0.6V、
我~自动唤醒、REGN 仍为4.5V μ A
连接电池后,正常情况下,REGN 为5.4V
很抱歉,我在1月份问过,但仍然无法解决~
期待您的回复~~谢谢~