This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电器 IC#39;s

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673745/lithium-ion-battery-charger-ic-s

主题中讨论的其他器件:BQ24210

我们需要锂离子电池充电器 IC、电池容量为2600mAh 3.9 V、

IC 要求

输入电压范围为5至10 VDC 太阳能电池板  

我们需要状态指示

输出充电能力为500mA 和1A

建议我 哪种 IC 适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    800mA、单输入、单节或 电池组锂离子电池太阳能充电器、用于充电电流和输入电压动态电源管理的电阻器可编程设置、用于状态的 LED 指示

    建议使用哪种 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要查看 bq24210。 但是、由于 OVP、它无法支持10V 输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢曹先生的回应,
    太阳能电池板电压可能为7.2V、我们需要锂离子电池组充电器 IC。
    我简要介绍了我的设计
    太阳能电池板5至7.2V 1A 的输入电压,
    我想为锂离子电池组(两节串联的电池)充电,从电池输入 tps54331d 稳压器,以使共源电池电压达到 gsm 模块电源电压3.9V
    当数据包发送时间接近2A 560nS 时,重发时间将会像2mA 一样睡眠。所以我有完全的扣留和计算,但我对太阳能电池板充电的充电器 IC 不太满意,请建议使用 TI 解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锂离子电池组的电池电压是多少? 如果每个电池的稳压电压为4.2V、则两节串联电池将为8.4V、以便为电池充满电。 7.2V 的输入可能为低电平。  

    bq24210是一款适用于4.2V VBAT REG 单节电池充电的出色线性充电器。