This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:TLC59108IRGYR

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684099/tlc59108-tlc59108irgyr

器件型号:TLC59108
主题中讨论的其他器件:TLC6C598

您好,

 TLC59108IRGYR 的数据表如下所示、

系统还必须包含 VLED 电源。 VLED 必须大于 LED 的正向电压。 但是、VLED 必须设置为 VO 不超过17V

我的问题:

1.输出引脚上的'Vo '电压吗?

2.当前信道关闭/打开或处于两种状态时、VO 限制是限制?

3.数据表中的 VO 限制是否是由于内部 FET 的最大漏极源电压造成的?

BR、

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    Vo 是输出电压、当通道打开和关闭时、它都会受到限制。

    您对原因是正确的。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议8位驱动器在漏极开路或灌电流中具有 Vo 至30V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    我建议您检查 TLC6C598。

    TLC6C598器件是一款8位移位寄存器、开漏输出额定值为40V

    谢谢。

    此致、

    Kenneth