请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59108 主题中讨论的其他器件:TLC6C598
您好,
TLC59108IRGYR 的数据表如下所示、
系统还必须包含 VLED 电源。 VLED 必须大于 LED 的正向电压。 但是、VLED 必须设置为 VO 不超过17V
我的问题:
1.输出引脚上的'Vo '电压吗?
2.当前信道关闭/打开或处于两种状态时、VO 限制是限制?
3.数据表中的 VO 限制是否是由于内部 FET 的最大漏极源电压造成的?
BR、
Balaji