This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Jay 先生。 印度纳希克普拉尼克

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702231/mr-jay-puranik-nashik-india

主题中讨论的其他器件:BQ24610

日期:2018年6月24日。

 

尊敬的技术支持团队:

 

我需要您的建议、以便使用 BLDC 电机和以下电池选项设计适合印度用于电动汽车的电池充电器:

 

1]可充电铅酸电池、也可以

 

2]锂离子电池。

 

用户将有一个用于选择开关的设备来选择电池类型。

 

充电器输入电源为交流电源、170V 至300V、50Hz。

 

充电器输出直流电源为:65V 直流+/- 0.50V、直流输出充电电流最大值为 15.0安培+/- 0.3安培。

 

标称额定输入电压为230Vac、50Hz 时、输出直流电压上的可接受纹波小于1V (峰峰值)。

 

铅酸电池的电池充电曲线为:

 

A]大容量充电状态:在正常模式下:15A @ 59.2V +/- 0.5V。在引导模式下:@ 62.0V +/-0.5V

 

B]吸收状态:在10A 电流下、充电电流降至5.00A +/- 0.5A 以下。

 

C]均衡状态:最大电流为5A 时。 高达2小时的65V +/- 0.5V 电压。

 

我将使用微控制器进行上述操作、以便此最大1000瓦的 CV-CC-CV 模式 电池充电器。

 

保护:输出过载、输出短路、电池端子反向、输出过压、电池充电器电路过热。

 

我将对交流输入侧和直流输出侧进行必要的感应和测量。 我会照顾到所需的保障。

 

请建议您的合适 IC、首选电路拓扑/拓扑以及其他任何技术支持、如应用 备注、设计备注、参考设计、建议等、无论您向我提供哪种信息。

 

年度数量在15K 到25K 的范围内、由我们制造。

 

我将负责微控制器电路设计中的各种状态指示 LED。

 

请向我发送电子邮件、以获取有关此主题的最佳建议。

 

谢谢、祝您一切顺利、Jaykrushna P. Puranik。

联系人:TAS  PowerTek Ltd.研发部副总裁(设计) Jaykrushna P. Puranik 先生

W-61、C/O. Pawar Industries、Opp。 “Machine House”,Ambad MIDC Industrial Area,Nasik -422010,Maharashtra State,India。

电子邮件 :jay.puranik@taspowertek.com  网址: www.taspowertek.com

Skype ID:jaykrushna.puranik  Cell:+0091-9370318246、陆地电话:+0091-253-6694959 (R & D)。   

传真:+0091-253-6694 955。 工作时间:上午9:30至下午6:30。 每周优惠:周六。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有这么高电压的充电器。 如果您可以更改具有较低输入电压的较低电压电池、则可以针对您的应用检查 BQ24610。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    非常感谢您的快速响应。

    目前、我们只能在第一阶段考虑铅酸电池充电器。

    锂离子电池充电器可在第二阶段考虑。

    在我们的情况下、将有四节标准电池、每节为标称12伏直流电、连接在单串(电路)中、以获得48伏直流的有效端到端标称电压、从而为电动汽车 Rickshaw 的 BLDC 电机供电。

     该充电器适用于容量为100安时至150安时的电池。

     我正在尝试为可充电锂离子电池(电池组)找到相似但更精确的充电要求、这些要求基本上与标称48V 直流电压规格相同、并且具有相同/相似的安培小时容量。

     根据我的知识和理解、目前还没有印度可充电锂离子(Li-I)电池制造商。 这些电池目前正从中国从不同的制造商进口、因此、这些电池具有不同的充电规范和算法。

     我还想找一家正宗的(印度的 Govt?) E-rickshaws 电池充电器文档。 如果您能够找到任何此类文档、我请求您与我共享。

     因此、请务必根据我的规格考虑使用 L- A 电池的第1阶段、一旦我们获得有关锂- I 电池充电的准确且真实的信息、我们稍后将讨论锂- I 电池的第2阶段。

    TI 拥有用于 L-A 电池化学的专用 IC。

    充电器 IC 实际上不知道实际电池电压和电池充电电流。

    IC 所做的就是、获取反馈并将控制信号作为开关稳压器应用于电源开关(MOSFET)。

     我的理解是、L-A 电池充电特性与12V 或48V 标称电池无关。

     因此、对于48V/15A 系统、是否无法适当调整直流电压反馈和直流电流反馈信号、就好像这些信号来自12V /例如2A L-A 电池一样、 只要我的磁体(电感器)和电源开关适合在65V 直流电压下工作、并且能够为电池组提供15安培直流电流、

    我相信、您可能希望有一种新的想法、并希望我能够使用 TI 生产这款1000瓦 CV-CC-CV 电池充电器的产品、它实际上将是可编程直流输出电压和可编程直流输出电流、实际上是限流直流电源吗?

    在这种情况下、如果基于 ASIC 的 L-A 电池充电器无法满足所需额定值、我的微控制器可以针对闭环实现方案执行设定点控制和反馈测量和监控。

    然后、您可以建议使用具有可调节输出电压和输出电流设置点的交流/直流电源控制器的低成本解决方案。 充电特性将由我在我的固件中处理。

    很抱歉再次给您带来麻烦、但我想、TI 不仅是电源控制领域的领导者、而且是电池充电器技术和解决方案领域的领导者、我将拥有相应的解决方案。

    我是否可以请求您查看旧的2009年文档 PRD1404、它适用于宽输入范围、全桥、相移拓扑、直流/直流转换器等48V、600W 功率放大器? 我相信、TI 能为我提供更好的服务。

    我相信,我现在已更清楚地说明了我的要求和目标。

    请您抽出宝贵的时间、再次积极回应我。

    谢谢、致以最诚挚的问候- Jay。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到适合您应用的专用充电器解决方案。
    请访问 www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp 、查看任何可为您提供帮助的参考设计。