请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561EVM-555 主题中讨论的其他器件:TPS54561
TPS54561旨在用于在3.5安培时提供6.9VDC、并为6V 密封铅酸电池充电。
开关电路正在取代传统(大约1968年)线性电源的稳压器部分。
开关输入由交流线路供电的全波整流12伏电源供电。 输入电源在输出端包含一个2、500 μ F 电容器。
有问题:当交流电源发生故障、且输出电压低于电池电压时、TPS5461允许从其输出传导回其输入。 我们的测试尚未导致任何器件故障、但我们认为可能存在故障。 这种"反馈"在数据表中没有相应的参数。
我们尚未测试2500 uf 电容器已完全放电且已连接电池的情况(我们只有一个 EVM)。
第一个倾向是将肖特基二极管与 TPS54561evm 的输入串联、以防止交流电源故障期间出现任何破坏性电流。
肖特基解决方案是否可行、或者另一个开关是否更适合该电路?