This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561EVM-555:SLA 电池对开关进行反馈

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674270/tps54561evm-555-back-feeding-switcher-from-sla-battery

器件型号:TPS54561EVM-555
主题中讨论的其他器件:TPS54561

TPS54561旨在用于在3.5安培时提供6.9VDC、并为6V 密封铅酸电池充电。  

开关电路正在取代传统(大约1968年)线性电源的稳压器部分。

开关输入由交流线路供电的全波整流12伏电源供电。 输入电源在输出端包含一个2、500 μ F 电容器。

有问题:当交流电源发生故障、且输出电压低于电池电压时、TPS5461允许从其输出传导回其输入。 我们的测试尚未导致任何器件故障、但我们认为可能存在故障。 这种"反馈"在数据表中没有相应的参数。

我们尚未测试2500 uf 电容器已完全放电且已连接电池的情况(我们只有一个 EVM)。

第一个倾向是将肖特基二极管与 TPS54561evm 的输入串联、以防止交流电源故障期间出现任何破坏性电流。  

肖特基解决方案是否可行、或者另一个开关是否更适合该电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在输出电压反向馈入 Vin 的情况下、可以使用与 TPS 器件并联的肖特基二极管绕过高侧 FET。 对于任何具有集成 HS FET 的降压转换器、我都是相同的解决方案。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题:肖特基二极管是否应该与 TPS 器件并联、放置在 SW 到 VIN 之间还是从 L1到 VIN 的输出之间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论采用哪种方式、它都会保护 IC。 我认为最好在 SW 和 VIN 之间、以便电感器可以限制反向电流的斜升速度。 否则、肖特基二极管上可能会出现较大的瞬态电流尖峰。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    是否有任何问题认为开关实际上会从反馈到输入的电压开始运行?
    我怀疑应该将 EN 阈值设置为大于7伏。
    长度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于回送、开关可能会启动。 开关无法区分输入电压来自何处。 只要 VIN 和 EN 允许、它就会启动。 因此、最好通过 EN 设置来控制启动级别。

    -杨