This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQstudio 和 BQ78350-R1的配置问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ78350, BQ76930EVM, BQ76920EVM, BQ78350-R1, BQ76940EVM, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674302/bq78350-r1-configuration-issues-with-bqstudio-and-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ78350BQ76930EVMBQ76920EVM、 、 BQ76940EVMBQ76920

您好!

我最近安装了名为 BQ-Studio 的软件。 因此、我对要开始的计划有一些疑问。

Q0:正如我看到的、我必须在 BQstudio 的数据存储器部分配置大量寄存器。

我想知道是否有默认设置、我可以在某个位置下载并将其放入 BQstudio 中?

Q1:EV2300和 EV2400之间的区别是什么。 我想使用 EV2300、但不使用 EV2400有什么缺点吗?

问题2:在 Bqustudio 中、有一个名为"Firmware"的选项卡:我可以在哪里下载固件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    Q0:对固件进行编程是获取已知配置的典型方法。 没有已建立的配置,您必须设置适合您的系统的参数。 设置好这些文件后、您可以导出文件。 您可以使用文本编辑器编辑这些文件... 如工具所示、它们易于在 Excel 中查看、但不能在 Excel 中编辑、并尝试导入它们。
    Q1:EV2300是一种较旧的接口、需要加载驱动程序才能支持它。 随着多年来窗户的变化、驾驶员变得更加困难。 工具文件夹中提供32位驱动程序。 64位驱动程序有一些问题、如果您搜索、e2e 中会有一些问题、这些问题在某些系统中适用、但并非所有问题都适用。 EV2400是较新的接口适配器。 它使用驻留在系统中的 Windows HID 驱动程序。 其原始(EV2400)固件在将固件下载到 bq78350时可能会出现问题、因此建议使用 EV2300的一些相关文件夹中会有一条注意事项。 EV2400固件升级解决了该问题。 如果您使用旧的 EV2400将其固件更新到其工具文件夹中的版本、则任何新的 EV2400都可以正常工作。 连接并运行 bqStudio 时、版本号会显示在仪表板中。 如果 EV2300 (系统上安装了驱动程序)和 EV2400都可用、则两者都可以正常工作。 如果您尝试确定要获取的器件、建议使用 EV2400。
    问题2:固件选项卡是将固件加载到器件或将其从已配置的器件保存到文件、以便复制配置。 有关一般信息、请参阅 bq76920EVM、bq76930EVM 或 bq76940EVM 用户指南。 有关固件、请参阅 bq78350-R1产品文件夹、工具与软件选项卡。 向下滚动到"bq78350-R1 Device Firmware"项。 安装程序中有一个下载表单和许可证。 如果您不喜欢评估的配置结果、可以重新加载默认固件以重新开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参阅第7页和第5页上的 BQ76920EVM 数据表:

    是否应使用仪表分流器? 我不理解何时必须使用它们

    Furhermore 对于本页上使用的上拉电阻器存在混淆:
    EV2300和 EV2400在连接和使用方面存在差异。
    在 EV2300中、我必须使用上拉电阻、对于 EV2400、我必须将其拆下。 为什么是这样?

    为什么 EV2300和 EV2400之间存在这种差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    您可以通读 bq76920EVM 用户指南。
    该 EVM 支持单独或与 bq78350 (现为 bq78350-R1)一起评估监控器(AFE)。 仅使用 bq76920时、移除测量仪表的分流器、以便测量仪表不受电、并且不会干扰您与 bq76920的通信。 将适配器 I2C 端口连接到电路板的 I2C 端口。 EV2300的 I2C 线路上没有上拉电阻器、因此应保持安装上拉分流器。 EV2400内部具有3.3V 上拉电阻器、因此应移除板上拉分流器至2.5V。
    帖子标题适用于 bq78350-R1。 要在 EVM 上使用它、请安装监测计分流器。 安装 I2C 上拉分流器。 不要将 I2C 连接到适配器、这将干扰 bq78350-R1和 bq76920之间的通信。 将适配器的 SMB 端口连接到 EVM 的 SMB 端口。 I2C 和 SMB 使用相同的电缆、两端使用相同的连接器类型、因此请检查电缆两端的连接是否正确。 两个适配器都具有 SMB 上拉电阻、因此 EV2300和 EV2400的连接和 EVM 分流器位置相同。