Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ78350, BQ76930EVM, BQ76920EVM, BQ78350-R1, BQ76940EVM, BQ76920
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQ78350、 BQ76930EVM、 BQ76920EVM、 、 BQ76940EVM、 BQ76920
您好!
我最近安装了名为 BQ-Studio 的软件。 因此、我对要开始的计划有一些疑问。
Q0:正如我看到的、我必须在 BQstudio 的数据存储器部分配置大量寄存器。
我想知道是否有默认设置、我可以在某个位置下载并将其放入 BQstudio 中?
Q1:EV2300和 EV2400之间的区别是什么。 我想使用 EV2300、但不使用 EV2400有什么缺点吗?
问题2:在 Bqustudio 中、有一个名为"Firmware"的选项卡:我可以在哪里下载固件?
感谢你的帮助。