This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 PowerPath 的双输入

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24773, BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674008/dual-input-w-powerpath

主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ24773BQ24232H

在概念阶段研究新产品。 以下是要点:

  1. 不同锂基电池的电池充电。
  2. 系统的电源可能来自  
    1. 高达22V 的直流输入
    2. 太阳能电池板(规格待定)
    3. 如果没有任何一个充电源、系统将由电池供电
  3. 系统以~3VDC 和最大300mA 电流运行

我认为高直流电压输入会严重限制我的选择、从而使开关能够降低电压、但我希望能够幸运地找到能够处理更高电压的器件。 太阳能电池板会有点小(可能不超过2英寸 x 3英寸)。

我们非常感谢大家就此提出的建议和想法。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.太阳能电池板的功率水平和电池容量是多少?   您是否已经找到小于2"x3 "的具有22V 输出的面板? 该面板的最大功率点电压是多少?

    2."系统以~3VDC 运行、最大电流为300mA "、那么、是单节锂离子电池吗?

    3.您的系统中是否有一节或两节电池? 这决定 了该解决方案使用一个充电器或两个充电器。

    4.插入两个输入源时,是否要使用两个电源为电池充电? 或者、一个输入源具有更高的优先级? 这决定了该解决方案使用一个充电器或两个充电器。

    5.在您的系统中, 您是否有可 决定充电曲线并 支持 I2C 通信的 MCU 或其他嵌入式控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)尚未选择太阳能电池板、但根据产品概念、尺寸有些固定。 我想这个小巧的面板将具有低于6V 的低电压

    2) 2)是的、我们计划使用单节锂离子电池或 LiFePO4

    3) 3)仅规划1节电池

    4) 4) 22VDC 最大输入具有高得多的功率、因此应将其作为首选。 在大多数情况下、这2个源不会同时可用、但在这两个源都可用的情况下、可能会出现这两个源。

    5) 5)系统将具有一个 MCU、以便与充电器连接。 理想情况下、如果由于某种原因电池被取出或耗尽、并且系统必须依赖输入电源才能运行、充电器仍应能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择前面的两通道 ORing 二极管电路、该电路在一个输入端口中连接到22VDC、在另一个输入中连接到太阳能电池板。
    两个通道 Oring 二极管输出连接在一起作为充电器输入源。 如果太阳能电池板 MPP 电压高于锂离子完全充电电压、您可以使用降压充电器 bq24773。 如果太阳能电池板 MPP 电压可能低于 LiFePO4满充电电压、您可以使用降压/升压充电器 bq25703A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是我忽略的有趣部分。 您是否因为22V 输入而选择了这些? 如果我稍微降低输入、会发生什么情况、这是否为我提供了更多解决方案?

    您能想到与我尝试实现的目标类似的任何参考设计吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 选择 bq24773和 bq25703A、因为输入为22V。 如果输入电压较低、则有更多选择。 您可以从 TI.com 中的电池充电选择指南中找到更多可用器件。 某些部件可能已经支持双输入,因此您不需要参考设计。 您只需检查 EVM 即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我看一下 bq24232H、我会对 Vin 规格感到困惑。 它有一条线表示 Vin 最大值可达26V、但下面的线表示最大工作电压范围仅为10.2V 他们是否只是想说您可以具有高达26V 的尖峰、但器件不会在10.2V 以上运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 您可以具有高达26V 的尖峰、但该器件不会在10.2V 以上的电压下运行