在概念阶段研究新产品。 以下是要点:
- 不同锂基电池的电池充电。
- 系统的电源可能来自
- 高达22V 的直流输入
- 太阳能电池板(规格待定)
- 如果没有任何一个充电源、系统将由电池供电
- 系统以~3VDC 和最大300mA 电流运行
我认为高直流电压输入会严重限制我的选择、从而使开关能够降低电压、但我希望能够幸运地找到能够处理更高电压的器件。 太阳能电池板会有点小(可能不超过2英寸 x 3英寸)。
我们非常感谢大家就此提出的建议和想法。
谢谢、
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在概念阶段研究新产品。 以下是要点:
我认为高直流电压输入会严重限制我的选择、从而使开关能够降低电压、但我希望能够幸运地找到能够处理更高电压的器件。 太阳能电池板会有点小(可能不超过2英寸 x 3英寸)。
我们非常感谢大家就此提出的建议和想法。
谢谢、
乔治
1.太阳能电池板的功率水平和电池容量是多少? 您是否已经找到小于2"x3 "的具有22V 输出的面板? 该面板的最大功率点电压是多少?
2."系统以~3VDC 运行、最大电流为300mA "、那么、是单节锂离子电池吗?
3.您的系统中是否有一节或两节电池? 这决定 了该解决方案使用一个充电器或两个充电器。
4.插入两个输入源时,是否要使用两个电源为电池充电? 或者、一个输入源具有更高的优先级? 这决定了该解决方案使用一个充电器或两个充电器。
5.在您的系统中, 您是否有可 决定充电曲线并 支持 I2C 通信的 MCU 或其他嵌入式控制器?
1) 1)尚未选择太阳能电池板、但根据产品概念、尺寸有些固定。 我想这个小巧的面板将具有低于6V 的低电压
2) 2)是的、我们计划使用单节锂离子电池或 LiFePO4
3) 3)仅规划1节电池
4) 4) 22VDC 最大输入具有高得多的功率、因此应将其作为首选。 在大多数情况下、这2个源不会同时可用、但在这两个源都可用的情况下、可能会出现这两个源。
5) 5)系统将具有一个 MCU、以便与充电器连接。 理想情况下、如果由于某种原因电池被取出或耗尽、并且系统必须依赖输入电源才能运行、充电器仍应能够正常工作。
您可以选择前面的两通道 ORing 二极管电路、该电路在一个输入端口中连接到22VDC、在另一个输入中连接到太阳能电池板。
两个通道 Oring 二极管输出连接在一起作为充电器输入源。 如果太阳能电池板 MPP 电压高于锂离子完全充电电压、您可以使用降压充电器 bq24773。 如果太阳能电池板 MPP 电压可能低于 LiFePO4满充电电压、您可以使用降压/升压充电器 bq25703A。