Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 大家好、团队成员
我是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel、很高兴见到您。
最近、我使用 LM5116为客户设计了恒流控制电路。 我在 LC 输出滤波器之后感应输出电流、增益约为6.6A/V
基准输出电流约为8A、当输出8A 电流时、感应电路将反馈约1.2V 电压、该信号连接到 LM5116的 FB 引脚。 数据表分步演示了环路补偿计算详细信息。 但这处于恒定电压条件下。 我想知道您是否有关于恒流配置中环路补偿的指南?