This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当我们将 LM5116配置为恒定电流源时、如何计算环路补偿参数?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674466/lm5116-how-to-calculate-loop-compensation-parameter-when-we-configure-lm5116-as-a-constant-current-source

器件型号:LM5116

大家好、团队成员

我是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel、很高兴见到您。

最近、我使用 LM5116为客户设计了恒流控制电路。 我在 LC 输出滤波器之后感应输出电流、增益约为6.6A/V

基准输出电流约为8A、当输出8A 电流时、感应电路将反馈约1.2V 电压、该信号连接到 LM5116的 FB 引脚。 数据表分步演示了环路补偿计算详细信息。 但这处于恒定电压条件下。 我想知道您是否有关于恒流配置中环路补偿的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我认为最简单的方法是在 SIMPLIS 中对环路建模。 如果您有自己的原理图、我可以帮您看一下吗?

    谢谢。

    David。