This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40090:DC-DC 升压转换器,28V 输出,10A

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, TPS43060, LM5175-Q1, LM5122, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684462/webench-tools-tps40090-dc-dc-boost-converter-28v-output-10a

器件型号:TPS40090
主题中讨论的其他器件: TPS43060LM5175-Q1LM5122LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有人具有 TPS40090升压控制器的相关经验?  PMP2445文档给我留下了深刻的印象、我想设计一个类似的直流/直流转换器、它能够提供10A-12A 电流、但输出电压为28V、输入电压为10V-14.5V。 第一个问题是器件的效率和功能超过50%占空比(即输入端的10V-12V 范围)。  我似乎找不到该部件的 WebBench 模型。

其他注意事项可能是 LM5175-Q1降压升压控制器或 TPS43060/61升压控制器

提前感谢

Dan Convertino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    TPS40090可用于升压控制器。

    PMP2445的输入电压/输出电压/输出电流规格和您的项目已接近、因此可以在进行一些必要的更改后遵循 PMP2445设计。

    TPS40090具有内部斜率补偿、能够在占空比大于50%的情况下运行。

    TPS43060/61适用于小电流应用。 这对您的案例来说不是一个好选择。

    我不属于 LM5175-Q1系列。 如果您对该器件感兴趣、请提交新帖子。 其他 TI 工程师将提供帮助。

    但斯克

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2*LM5122是另一种选择。 请参阅以下参考设计。
    http://www.ti.com/tool/PMP9595

    如对 LM5122有任何疑问、请提交新帖子。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我看到 TPS40090仍然处于"有效"状态。 您是否知道是否有任何意图终止?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    我们现在不打算停止使用 TPS40090。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    当询问有关严格用作升压转换器的 LM5175的信息时、Garret Roecker 引导我转向 LM25122。 这似乎是比 LM5175更好的选择、但它是否比 TPS40090更好? 我需要阅读有关 LM25122的更多信息、但我想征求意见
    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM251122似乎是一个更好的选择、因为它具有集成式栅极驱动器。

    谢谢