Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, TPS43060, LM5175-Q1, LM5122, LM5175
主题中讨论的其他器件: TPS43060、 LM5175-Q1、 LM5122、 LM5175
工具/软件:WEBENCH设计工具
是否有人具有 TPS40090升压控制器的相关经验? PMP2445文档给我留下了深刻的印象、我想设计一个类似的直流/直流转换器、它能够提供10A-12A 电流、但输出电压为28V、输入电压为10V-14.5V。 第一个问题是器件的效率和功能超过50%占空比(即输入端的10V-12V 范围)。 我似乎找不到该部件的 WebBench 模型。
其他注意事项可能是 LM5175-Q1降压升压控制器或 TPS43060/61升压控制器
提前感谢
Dan Convertino