请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82150 我已成功使用 TPS8252从+15V 生成+5V (大约100mA)、然后使用第二 个 TPS82150从+5V 生成-5V。
然后、我意识到我需要将+5V 和-5V 的电压降至+3.5V 和-3.5V、因此只需将分压器更改为 FB 引脚即可。
从10K (R4/R10)低侧/55K3 (R1/R7)高侧到10K (R4/R10)低侧/33K2 (R1/R7)高侧。
我连接了电路。
正如预期的那样、+5V 减少至+3.5V、然而-ve 轨不再生成、并且大约为300mV、而不是-3V5。
我已经尝试了电路的两个实例、执行相同的操作。
我怀疑我缺少一些简单的东西...欢迎任何建议。
Giles