This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS657095:需要摄像头电源 PMU

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS657095, TPS65217, TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684360/tps657095-camera-supply-pmu-needed

器件型号:TPS657095
主题中讨论的其他器件: TPS65217TPS68470

您好!

 

您是否会针对以下规格或不同器件推荐 TPS657095?

价格、尺寸和功耗也很明显很重要。

 

- WLED 升压驱动器(和选通控制)

-传感器内核降压(1、5V)

- I2C 菊花链

-模拟和数字 IO LDO (2个)

-可配置的电源序列

 

很高兴拥有:

- HCLK 输出

 

锂离子电池的直接馈电很好(可能是 WLED 驱动器作为降压/升压)、但这种方式也是可以的。

 

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederik、
    如果不需要降压转换器、TPS657095应该工作。 请看一下 TPS65217和 TPS68470。 TPS65217具有3个降压转换器和4个 LDO/LS、此转换器具有一个 WLED 驱动器并通过 I2C 进行主机控制。