Other Parts Discussed in Thread: TPS657095, TPS65217, TPS68470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS657095 主题中讨论的其他器件: TPS65217、 TPS68470
您好!
您是否会针对以下规格或不同器件推荐 TPS657095?
价格、尺寸和功耗也很明显很重要。
- WLED 升压驱动器(和选通控制)
-传感器内核降压(1、5V)
- I2C 菊花链
-模拟和数字 IO LDO (2个)
-可配置的电源序列
很高兴拥有:
- HCLK 输出
锂离子电池的直接馈电很好(可能是 WLED 驱动器作为降压/升压)、但这种方式也是可以的。
谢谢
Fred