This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:重新启动新的学习周期(更新状态0 = 0x02被阻止)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27531EVM, BQ27531-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701886/bq27531-g1-restart-new-learning-cycle-update-status-0-0x02-blocked

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他部件:BQ27531EVM、BQSTUDIO

您好!  

我正在使用 bq27531EVM 和我的新型电池。 我遵循了文档中提到的流程、以便针对此类电池调整电量监测计系统。 此顺序如下:

  1. 获取化学 ID:
    1. 执行放松-充电-放松-放电、然后将日志(.zip)发送到 TI 的 Web 工具。
    2. 对 bq27531中报告的 ID 进行编程
  2. 执行学习周期:
    1. 我遵循了不同文档中提到的过程、在个别尝试后、它似乎正常工作(更新状态= 0x02、SoC 演变按预期工作)

但是、当我尝试使用另一个电池重复学习过程以比较结果时、我无法重新启动该过程。 我使用的序列是:

初始条件:

QEN = 1、更新状态= 0x02

启动过程:

发送 IT_ENABLE 命令

发送 RESET 命令

此时、更新状态应为0x00、但等于0x02。 我认为这是问题所在。 似乎学习过程未正确完成、无法启动新的学习周期。

请帮帮我。

谢谢、

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo。

    您需要重新开始此过程、并使用此处所示的默认固件重新刷新监测计。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onyx 快速回答问题

     我要试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在尝试重新刷新电量监测计、但我遇到了一些问题:

    我正在使用 bqStudio 1.3.80。 在编程n´t 中、可以通过浏览按钮选择可编程文件、但文件的外部组件不匹配。 如网页所述、默认固件为 bq27531-G1_v102.senc、但 bqStudio 仅接受 srec 文件(*。srec);(Bqfs 文件(*。fs);DFSS 文件(*。fs)。 我在这里停止了、因为我想如果编程了不正确的数据、器件可能会损坏。

    应用报告 SLUA541A 提供了有关这方面的一些线索。 它提到了一个可用于将 senc 文件转换为其他格式的工具(Flashstream.exe)、但我没有找到它。 该工具是集成在 bqStudio 中还是需要一些独立文件?

    有时、bqStudio 中会显示扩展菜单、即使显然重复了这些选项也是如此。 当这种情况发生时、有更多与不同格式的程序相关的选项、但也不起作用。 我无法定期访问扩展菜单。

    您能否告诉我如何继续、以便从网页上提供的 bq27531-G1_v102.senc 重新刷新电量监测计?


    谢谢

    Eduardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我附上了建议。 您现在应该能够使用此工具进行编程。

    e2e.ti.com/.../bq27531_2D00_G1_5F00_v102_5B00_1_5D00_.srec

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已成功重新编程器件。

    谢谢

    Eduardo