请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27531-G1 主题中讨论的其他部件:BQ27531EVM、BQSTUDIO
您好!
我正在使用 bq27531EVM 和我的新型电池。 我遵循了文档中提到的流程、以便针对此类电池调整电量监测计系统。 此顺序如下:
- 获取化学 ID:
- 执行放松-充电-放松-放电、然后将日志(.zip)发送到 TI 的 Web 工具。
- 对 bq27531中报告的 ID 进行编程
- 执行学习周期:
- 我遵循了不同文档中提到的过程、在个别尝试后、它似乎正常工作(更新状态= 0x02、SoC 演变按预期工作)
但是、当我尝试使用另一个电池重复学习过程以比较结果时、我无法重新启动该过程。 我使用的序列是:
初始条件:
QEN = 1、更新状态= 0x02
启动过程:
发送 IT_ENABLE 命令
发送 RESET 命令
此时、更新状态应为0x00、但等于0x02。 我认为这是问题所在。 似乎学习过程未正确完成、无法启动新的学习周期。
请帮帮我。
谢谢、
Eduardo