This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-1:TPS65262-1输入电压范围

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702811/tps65262-1-tps65262-1-input-voltage-range

器件型号:TPS65262-1

您好!

如果在 没有 AC/USB 电源的情况下使用单节锂离子电池(@ 3V 分钟)为 IC 供电,会对性能(或 IC)产生什么影响?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下信息对您的问题很有帮助。 (数据表第7页、电气特性)

    如果 VIN 高于4.25V (典型值)、器件将处于激活状态(EN 高电平);如果 VIN 低于3.75V (典型值)、器件将被禁用。

    因此、该器件是否工作、取决于来自 锂离子电池的 VIN 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的快速回复。

    我同意你的回答。 但是、如果我将 UVLO 电压调节到2.1V 会怎么样? 对器件(IC)或性能有任何影响吗?


    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您提到了"我将 UVLO 电压调整为2.1V"、如何实现? VIN 的 UVLO 是固定的、无法更改。

    请参阅数据表第16、17页和图27:
    如果 VIN 为2.1V 且 EN 低于0.4V、则器件处于禁用状态且 Iq 约为12uA;如果 VIN 为2.1V 且 EN 悬空(或高于0.4V)、则某些内部块将处于活动状态、Iq 将大于12uA。

    如果 VIN 为2.1V、则器件上没有约定。