This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:关于 BP 引脚的电容值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702332/tps549b22-about-the-capacitor-value-for-the-bp-pin

器件型号:TPS549B22

大家好、团队、

 我的客户希望在 BP 引脚之间使用10uF 陶瓷电容器
 从易用性的角度来看、DRGND 和 DRGND。
 可用吗?


此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东本-圣
    这可能还可以。 让我仔细检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东本-圣

    实际上不是很好。 TPS549B22中的 VREG LDO 可支持高达4.7uF 的旁路电容。 为 VREG 输出使用10uF 电容器会导致 LDO 的稳定性裕度下降,这可能会显示为负载瞬态稳定和振荡问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tucker–San、您好!

     非常感谢您的快速回复和仔细检查。
      今天上午、我与我的客户讨论了您的建议。

      让我再问一个问题。

      您能告诉我可用的电容器值范围吗?

      如您所知、陶瓷电容器的可用性现在存在问题。
      我们将努力优先获得4.7uF 陶瓷电容器、
      但是、我们希望尽可能扩大可用电容器值的范围。

      例如、使用两个2.2uF 陶瓷电容器是否存在任何问题?

      请提供您的专业知识。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东本-圣
    对于这些类型的引脚功能、电路设计为特定的电容值。 该器件未针对其他值进行特性描述。 根据 IC 设计人员的上述评论、支持高达4.7uF 的旁路电容器、因此我预计2 X 2.2 uF 将是可以接受的。 请检查您打算使用的电容器的直流偏置额定值。 在 BP 电压电平下、额定电压为10V 或16V 的电压会有足够的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tucker–San、您好!

     感谢您的及时答复和宝贵建议。
     我们将按如下方式设计电容值。

      -第一选择
         使用4.7uF (额定电压:10V 或16V)陶瓷电容器

      -第二选择
         使用2x2.2uF (额定电压:10V 或16V)陶瓷电容器

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto