大家好、团队、
我的客户希望在 BP 引脚之间使用10uF 陶瓷电容器
从易用性的角度来看、DRGND 和 DRGND。
可用吗?
此致、
Tsuyoshi Tokumoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tucker–San、您好!
非常感谢您的快速回复和仔细检查。
今天上午、我与我的客户讨论了您的建议。
让我再问一个问题。
您能告诉我可用的电容器值范围吗?
如您所知、陶瓷电容器的可用性现在存在问题。
我们将努力优先获得4.7uF 陶瓷电容器、
但是、我们希望尽可能扩大可用电容器值的范围。
例如、使用两个2.2uF 陶瓷电容器是否存在任何问题?
请提供您的专业知识。
谢谢、此致、
Tsuyoshi Tokumoto