This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133EVM-715-15V:BQ24133EVM-715-15V

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133EVM-715-15V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701064/bq24133evm-715-15v-bq24133evm-715-15v

器件型号:BQ24133EVM-715-15V

我希望在直流电源的帮助下使用 BQ24133EVM-715-15V 板为7.4V、2200mAh 电池(锂离子)(2S1P 电池组)充电。如何解决? VSYS 应连接到直流/直流转换器、以将其转换为3.3V。 请帮助完成连接和调试过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、

    您需要更改以下内容:
    ISET =更改电阻分压器以实现充电电流调节(数据表第16页)
    2. ACSET =更改电阻分压器以进行输入电流调节(数据表第17页)
    OVPSET =更改适配器 OVP 设置的电阻分压器(EVM 中的工作范围设置为6V 至18V)
    4. CELL = JP5以悬空进行2节电池充电
    5. TS =将跳线 J1更改为 INT

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我使用的是 EVM 板。 它具有以下输入和输出:
    输入电压
    PGND
    VBAT
    VSYS
    TS_ext。
    我参考的是用户手册,不知道如何为它充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗汉

    Vin =适配器(您可能必须从电缆上剥离+和-)
    电池的 VBAT =+
    VSYS = 3.3V 稳压器输入
    TS_ext =电池热敏电阻
    PGND =适配器的负极和电池的负极

    您具体不了解如何连接这些设备?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我按照您的说法尝试连接。 但这不会为电池充电。 请参阅用户指南的第6页。 为什么说负载应为30V (或更大)、5A (或更大)? 负载是要充电的电池,不是吗?

    我使用 Vin 作为12V、并尝试遵循2.7中给出的程序(请参阅用户指南)。

    2.7.1和2.7.2按预期工作。 但未获得2.7.3中预期的结果。

    VBAT 为0.15V (对于16V 输入、应为8V)

    LED 正在闪烁(它应该是高电平)。

    此外、请告诉我跳线位置应该是什么!

    我不使用外部恒温器。

    问题:是否可以对电路板上的 V (ISET)值进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遇到了相关的帖子。

    电路板如何"配置"以获得所需的 V (ISET)?

    附加帖子的屏幕截图!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、

    您只需将跳线 JP1更改为 INT、移除 JP5并插入 JP4。 之后、如果您具有有效的 VIN (12V 正常)并且电池连接到 VBAT (2节电池7.4V)、则应该是良好的。

    要更改 viset、您必须根据数据表第16页中的公式更改电阻分压器 R30和 R32。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢你的帮助。 我按照完全相同的步骤操作,但是电池没有充电,结果 IC 损坏了。 更换 IC 后工作正常。

    谢谢:)