请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133EVM-715-15V 我希望在直流电源的帮助下使用 BQ24133EVM-715-15V 板为7.4V、2200mAh 电池(锂离子)(2S1P 电池组)充电。如何解决? VSYS 应连接到直流/直流转换器、以将其转换为3.3V。 请帮助完成连接和调试过程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望在直流电源的帮助下使用 BQ24133EVM-715-15V 板为7.4V、2200mAh 电池(锂离子)(2S1P 电池组)充电。如何解决? VSYS 应连接到直流/直流转换器、以将其转换为3.3V。 请帮助完成连接和调试过程。
是的,我按照您的说法尝试连接。 但这不会为电池充电。 请参阅用户指南的第6页。 为什么说负载应为30V (或更大)、5A (或更大)? 负载是要充电的电池,不是吗?
我使用 Vin 作为12V、并尝试遵循2.7中给出的程序(请参阅用户指南)。
2.7.1和2.7.2按预期工作。 但未获得2.7.3中预期的结果。
VBAT 为0.15V (对于16V 输入、应为8V)
LED 正在闪烁(它应该是高电平)。
此外、请告诉我跳线位置应该是什么!
我不使用外部恒温器。
问题:是否可以对电路板上的 V (ISET)值进行任何更改?