This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:确保运行的 tQUIET 条件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684189/bq25120-conditions-for-tquiet-to-ensure-operation

器件型号:BQ25120

您好!

我对 BQ25120运输模式有疑问。 在数据表中、它列出了 BQ25120进入运输模式的所有条件。 它说

“除了 VIN < VUVLO,CD 和 MR 必须为高电平。 满足所有这些条件后、器件将开始运行

转换到运输模式。 所有三个条件在 tQUIET 期间必须保持不变以确保正确

操作。”

我的问题是:如果 VIN 长时间不转至低电平状态,BQ 是否会继续等待 VIN 变为‘0’,然后开始转换为运输模式,会发生什么情况? 其他条件(如 MR_L)的标准是否相同?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊

    正确的做法是、BQ 将等待 VIN 变为"0"、该值将低于 VINUVLO 设置、以进入运输模式。  

    如果出于某种原因您改变主意、您可以清除 EN_ShipMode 位、我们将不再进入运输模式。  

    此致、

    gautham