This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:荷电状态计算?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BQ27441-G1, BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697680/bq27441-g1-state-of-charge-computation

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他部件:CC2640R2FBOOSTXL-BATPAKMKII

您好!

  我的设置是采用 BQ27441-G1的 CC2640R2F Launchpad + BOOSTXL-BATPAKMKII。 以下是我的电池信息。 如果我将设计容量1200mAh 与充电状态98%相乘、结果为1176mAh。 但根据下面的电池信息、剩余容量为1066mAh。 有110个差异。 充电状态是如何变成98%的?

(三

电池信息

(三

设计容量:1200mAh

剩余容量:1066mAh

充电状态:98%

温度:30°C

电压:4111mV

平均电流:-28mA

状态:正在放电

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kel、

    SoC 的计算方法是将 RemCap 除以 FCC、而不是设计容量。

    您能读取 FCC 吗?

    这将使您获得98%的百分比、我们始终会进行舍入。

    谢谢