请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 主题中讨论的其他部件:CC2640R2F、 BOOSTXL-BATPAKMKII
您好!
我的设置是采用 BQ27441-G1的 CC2640R2F Launchpad + BOOSTXL-BATPAKMKII。 以下是我的电池信息。 如果我将设计容量1200mAh 与充电状态98%相乘、结果为1176mAh。 但根据下面的电池信息、剩余容量为1066mAh。 有110个差异。 充电状态是如何变成98%的?
(三
电池信息
(三
设计容量:1200mAh
剩余容量:1066mAh
充电状态:98%
温度:30°C
电压:4111mV
平均电流:-28mA
状态:正在放电
-kel