This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:VIN 质量要求

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673325/bq24230-requirement-of-vin-quality

器件型号:BQ24230

大家好、

我想问以下有关 bq24230的问题。

1)
我的客户 正在 其系统中设计 bq24230、但是 CC 充电被暂停 并 在非自愿的情况下多次重启。
在   本例中、我听说他的系统中的 VIN (=5V)存在一些噪声(Vpp=300mV)。
是否可能出现噪音提示问题的情况?

2)
方框图显示了以下有关 TS 电路的信息。
 电流源 (红色)和基准电压(蓝色:VHOT、VCOLD)的电源是否 由 VIN 提供?




此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    '电流源(红色)和基准电压(蓝色:VHOT、VCOLD)的电源是否由 VIN 提供?' 内部稳压器将从 Vin 产生电流源和基准电压。 高于 UVLO (3.3V)的输入电压足以运行内部稳压器、输入上的噪声对于该电路而言不应成为问题。

    "在本例中、我听说他的系统中的 VIN (=5V)存在一些噪声(Vpp=300mV)。 噪音是否可能导致问题?" --输入上的大纹波可能会导致充电问题。 您是否有输入纹波与输出电压或电池充电电流的示波器捕获?