This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z60:与温度相关的充电问题

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670771/bq40z60-temperature-related-charging-problem

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们的设计已投产大约2年、最近收到了两份现场报告、报告称除非在25°C 以上预热、否则器件不会充电。  我们已经尝试使用黄金固件重新编程、但行为没有变化。  也尝试了一次无改进的重置。  随函附上 SREC - 如有任何帮助、我们将不胜感激。  这是一个3S 设置、交流输入上有18V 电压。  未标记安全问题、未设置 xchg。

谢谢!

e2e.ti.com/.../HenryMBS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您是否将数据闪存设置与黄金映像进行了比较? 您是否也能提供黄金映像。 由于您对黄金映像进行了重新编程、但没有任何帮助、因此它会指出可能的硬件问题。 监测计是否报告正确的温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    附件是黄金文件-我没有用于比较它们的工具、除非您可以提出建议。  监测计报告的温度正确。

    充电时使用的温度是多少?  是 FET 温度还是 TS1?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../BMU_5F00_12_5F00_1_5F00_17_5F00_no_5F00_UTD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    使用 bqStudio 导出 golden srec 和 srec 的 gg.csv 文件、但无法充电、则可以在 Excel 中比较参数或使用其他比较工具。

    您能否也为我提供 gg.csv 文件以供查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将 SREC 加载到 bqStudio 中以导出为 g.csv? 我只能看到固件->编程到设备选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Firmware > Browse to srec file > Program to load srec
    "Data Memory">"Read All">"Export file to export gg.csv
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Damian -我了解如何对器件进行编程和读取。 遗憾的是、该器件在现场、我无法直接访问它。 您可以使用工具查看我发送的 SREC 吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damian -您能否查看我发送给您的 SREC、了解它为什么不充电? 我一直无法解决这个问题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damian -您能否查看我发送给您的 SREC、了解它为什么不充电? 我一直无法解决这个问题。 谢谢。