Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们的设计已投产大约2年、最近收到了两份现场报告、报告称除非在25°C 以上预热、否则器件不会充电。 我们已经尝试使用黄金固件重新编程、但行为没有变化。 也尝试了一次无改进的重置。 随函附上 SREC - 如有任何帮助、我们将不胜感激。 这是一个3S 设置、交流输入上有18V 电压。 未标记安全问题、未设置 xchg。
谢谢!